This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tm4c123ghpm:从 tm4c 开发板无线发送

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596857/tm4c123gh6pm-sending-wirelessly-from-tm4c-development-board

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1120


我有一项要求、即我需要在100公里半径内将消息从一个微控制器发送到另一个微控制器。 是否可以使用任何 tm4c 开发板实现此目的? 如果不可能、我的最佳选择和其他开发板是什么来实现这一目标?

谢谢、

 Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您包含"任何/全部"功率、成本、天线、数据速率和物理尺寸规格、您的受众是否会(或许)轻松完成工作?

    100km -直接从"板对板"-不是(任何)低功耗无线设备的目的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我建议您先看看无线技术、然后再回来看看微控制器。 此处提供了一个视频链接、其中显示了 CC1120和 CC1190在100 km 内通信(好的、这是站在山上并与接收天线具有真实线路的特殊情况。)

    www.youtube.com/watch
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我敢打赌、两侧的天线都是大的、高增益/高指令(即昂贵)、即使是这样、通信也不能"保证"全天候进行。

    存在"其他"类型和(更高)功率无线电服务-仅适用于此类"远距离且稳健"的射频应用...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何通过蓝牙将 TM4C 与手机配对、并将手机用作网关将数据发送到最终目的地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Charles Tsaa"]通过蓝牙将 TM4C 与手机配对并将手机用作发送数据的网关[/报价]

    这可能起作用-但有以下限制:

    • 可能需要(另一个)电话@遥控器(100公里远处)位置
    • 此类流量的持续时间太长-成本可能会变得过高
    • 如果需要全天候(潜在)运行-则会牺牲两部电话
    • 两个这样的电池单元并不总是"正常运行且完全正常工作"

    "真实"无线电链路已经存在(很长)-只是为了这个目的。   根据季节的不同、信号传播、甚至天气-(适当/真实)无线电链路可能决定最佳/最清晰的频率、并将"击穿"。     

    您可能会注意到、在纽约的"世界贸易中心"攻击(9-11)期间-这种无线电设备-来自我的公司和其他公司-是唯一的(无线)通信手段-所有蜂窝都已关闭!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    很好地获取了点。 距离长100公里。 构建一种能够发送远距离消息的方法、这不是一项简单的任务、因为您最初曾询问过"功率、成本、天线、数据速率和物理尺寸规格"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    减去那些(真实/商业方面)规范(未提供)-在(赦免)幻想/慢性过度接触后的边界。    

    大约10年前-从芝加哥(美国)以外的地方-我"工作"(与他沟通)另一个无线电火腿- 144MHz -他离我的技术办公室7英里。    7英里- C'mon CB1 -任何人都可以做到!    

    除了我们设计和制造自己的设备之外、我们还"将信号从月球反射出来!"     (因此避开"高山"和"视线!" -如先前提议的那样。)

    这项工作需要20多个重新设计和天线方向、需要花费数月的时间才能成功。   不知怎么说、我们每个人都从未发生过"在论坛上发帖..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    我认为 Willis 塔阻止了您的信号。 哈哈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaaa"]我认为 Willis 塔阻止了您的信号。

    (可能)解释为什么我位于"芝加哥附近、但又不在芝加哥之外"。    HAM 具有 FCC 强制的功率限制(1KW)。   在不承认(任何)"违反法律/规则"的情况下、有人指出、"我办公室中的每一个灯都变暗"、因为我将由220VAC 提供支持的四通道 Eimac 改良技术(TX AMP)连接到了一起、 我们"获得了 Thru!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回复...

    现在我知道、不可能以如此低的功耗从板到板发送消息。 是否可以将 tm4c 系列微控制器与 gsm 模块连接、该模块可用于通过 gsm 网络发送消息。

    如果是:哪款开发板(tm4c123g/tm4c129x)更适合 gsm 连接、请说明可以使用哪款 gsm 模块(部件号)。 如果有人可以提供一些起始代码、这将大有帮助、因为我完全不熟悉 gsm 接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的朋友-您的目标(2路共行驶100公里-通过(非常)低功耗)并非不可能、但"非常不可能"。

    请注意、"供应商(声称)成功"需要(非常)"完美风暴"。   (即高坡、视线(我希望、具有极高增益的天线-已部署"两端"))

    在军事、哈姆、国防无线电/雷达和公共安全无线电方面接受了一个(长期)培训-我提出的要点似乎是"重点"。

    供应商代理、也许还有其他-最有资格从这里获得指导-祝您好运...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍有数百个问题...
    这两块板是否位于固定位置?
    -是否可以部署中间中继板?
    这种通信是否取决于第三方解决方案?
    如果是这样,这是否是一个城市单元覆盖的区域?
    -是否可以使用针对小型数据包(如 Lora)的专有/开放式第三方解决方案?
    -有哪种电源可用? 电池寿命有哪些要求?
    它是否会被隐藏? 是否可以将其安装在开机自检的顶部? 它必须在多长时间内用于无人驾驶?
    这里有几个3G 模块、用于其中一种可能的解决方案... launchpad 本身是最少的顾虑(实际上、CC13xx 等 simplelink Launchpad 可以同时通信和运行代码、无需 Tiva)。 但是、我们也可以将 TM4C 板连接到串行打印机、在纸带上打印消息、将消息发送给将在大约三小时内穿越这些100km 的人、 在执行 OCR 软件的另一端扫描纸张-并传输消息... 如果场所未知、任何解决方案都可能不足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否说、" YouTube 视频"单个(偏置)不能提供绝对的"概念证明?"    (您的信仰不大...)