This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:用户 LED 上的 PWM

Guru**** 2609165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603911/tms570lc4357-pwm-on-user-led

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的社区:

我想为电路板 TMS570LC43上的用户 LED 生成 PWM 信号、以便进行调光。 我已经使用 HalcogGen 设置了设置。 如何获得用户 LED 上的电压? 默认设置是 PWM 信号(来自 ePWM 模块)直接连接到引脚16。
我提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用具有2个用户 LED 的 TI Launchad? 2个用户 LED 由 GIOB_6和 GIOB_7驱动。 您不能使用 ePWM 来驱动这2个用户 LED。

    此致、