This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:TMS570LS3137 MibSPI GPIO 引脚切换

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597359/re-tms570ls3137-mibspi-gpio-pin-toggling

主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS3137I希望这个主题是提出这个问题的正确地方。
我使用的是 TMS570LS3137 zwt 封装。 我尝试将 MIBSPI3SOMI[0]用作 GPIO (我也将 MIBSPI5CS[2]用作 GPIO、没问题)。 我在 MIBSPI5上使用的相同代码(基址和引脚 ID 已更改)在 MIBSPI3上不起作用。 我正在查看我的 Halcogen 项目、并注意到引脚复用部分中没有显示 SOMI 引脚(V8)。 然而,MIBSPI5CS[2]确实可以(运行正常)....

不确定我的问题是什么 有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    请注意、我将您的帖子拆分为新主题、因为最好将新问题发布到新帖子、以便更好地响应/支持以及更轻松地搜索和提供给可能有相同问题的其他人。

    关于您的问题、PINMUX 选择表中缺少 V8引脚是因为 V8引脚上没有替代功能。 即、它仅为 MIBSPI3SOMI[0]、没有其他函数映射到它、因此没有用于更改它的选项。

    您是否为 MIBSPI3SOMI 引脚选择了 GPIO 功能? 即、Halcogen 中 MIBSPI3端口设置中的非功能/GPIO 运行模式? CS 引脚默认为 GPIO (不起作用)模式、因此如果您错过了该模式、则可能是因为其中一个正在工作、另一个不起作用。