This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:UNIFLASH 编程错误

Guru**** 2605845 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603678/tm4c123gh6pm-uniflash-programming-error

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

当尝试使用 Uniflash 软件进行刷写时、我不断收到此错误。 我已经卸载并重新安装了多次、而且这种情况会持续发生。 任何帮助都是有用的,谢谢。 使用 LaunchPad Stellaris 内电路调试接口连接到闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cory、
    您可能需要在此处添加更多详细信息... 从未在其他相关论坛中看到过这一个词、也从未见过这些词...
    您是否尝试对外部目标或 LaunchPad 目标进行编程?
    是什么?
    什么是连接位置?
    其他电路板在此 PC 上工作? 使用 CCS 进行调试可在该 PC 上运行吗? Launchpad 在其他 PC 上工作? 我只是想办法来隔离您的问题。
    布鲁诺