This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:农业机械电子设计

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603728/tm4c123gh6pm-electronic-design-for-agricultural-machinery

器件型号:TM4C123GH6PM
大家好、我需要为农业机械设计设备(齿轮箱、光控制、电子阀激活、仪表板和更高版本的 Isobus)。 
全部由 CAN 或 LIN 总线连接。
我想在这些设备中应用 Tiva 线。
这是最佳选择、还是汽车系列中有更多特定的微控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ciao Ernesto、
    虽然没有具有特定 AEQ-Q100汽车代号的 TM4C (或 Tiva)微控制器、但有些器件具有 T 后缀、专为高达105oC 的工作温度而设计。
    这些芯片在我们的应用中表现得相当稳健、"比汽车更差"、驻留在高温、摇晃且要求苛刻的铁路车辆中。
    大多数 TM4C 具有本机 CAN、如果这足以满足您的需求的话。
    当然、您必须评估所需的处理类型以及所针对的价格范围。 对于常规控制、我想不出这些 M4处理器怎么做了! 数字处理和实时评估也有很大的空间-不过、这是一个通用的答复、您的需求将决定可行性。
    对于安全关键型应用、还有其他特定的 IC (您可能在该供应商的 Hercules 系列中找到)、或者您也可以使用耦合到 TM4C 的外部监控解决方案。
    要获得更具体的回答、您需要与当地 FAE 进行交谈、并讨论一些更多详细信息。
    此致
    布鲁诺