This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:将十六进制编程到目标的工具

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/597240/tm4c1294ncpdt-tools-to-program-hex-into-target

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的所有人

我需要一些工具指南来将 hex 文件编程到我的目标板中、以便在工厂实现充分利用。 十六进制是自定义十六进制格式、包括自定义应用程序生成/链接的引导加载程序、应用程序和 CRC。

理想情况下使用与标准 JTAG 相同的接口、我使用 XDS100v2进行调试。

请提供任何建议吗?

此致!

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Uniflash 就能做到这一点。
    www.ti.com/.../UNIFLASH
    对于更详细的情形、您实际上可以使用 ROM 引导加载程序、通过串行端口而不是 JTAG 对新芯片进行编程:您可以使用带有专用程序的 LaunchPad、该程序可检测串行线路上是否存在目标或某种感应 GPIO; 检测到 UART 时、会自动开始向您的新电路板传输 UART、而无需 PC。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Bruno!