This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:Launchpad PC 板

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596711/ek-tm4c123gxl-launchpad-pc-board

器件型号:EK-TM4C123GXL

在哪里可以获得与此产品配合使用的 PC 板的原理图和说明? 可能需要用户手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户 指南附录 A 中的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Gilbert Gagne"]在哪里可以获得所用 PC 板的原理图和说明

    "更一般"的回答会将您引导至主要(小型用户友好型)分销商之一(即 DK、Mouser)。    遗憾的是、论坛顶部的"明亮、红色条纹"无法"固定"此类所需数据!    (而是"迎合"很少被使用/期望:"博客、小组、视频!")

    在电路板的器件型号下搜索(最常搜索)将得到:"价格、供货情况、电路板照片、 数据表和用户指南!"

    通常-此类搜索比"Google"更快-并避免不必要的"重点不明确"搜索的混合...    而且-大胆说-不使用"超级密钥供应商解码器环"-祝您在这里找到...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在有了所需的信息、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Gilbert Gagne"]我现在已获得所需的信息

    虽然这种情况(也许)是真的-这里是否没有"更大的问题"-这是被绕过的?     而且-可能非常有益于这张海报-更重要的是-所有其他人!

    记录指出,a,"单个,直接"海报答案"(was )提供了----并裁定"核实"。    然而,更根本的问题(即达成答案的"方法")仍然没有得到答复(未得到答复)。     因此-任何/所有未来的问题都"注定"同样、(resourcefe-lite)、"向论坛提问"不是方法!    

    那么,当论坛已经停机或放慢速度、或中断时,或论坛的"休假"是什么?   (即上周末发生的情况-大部分/大部分前一周)

    这里的问题是否与"教鱼"和"教鱼"不一样?    

    这里有一个清晰且重要的对比:

    • 一般"问题解决(技术)"  
    • 一次性的"请求/接收"-没有提到收集答复的"方式"

    这种"技巧"大大扩展了学习、能力和成就-"预设"答案(减去任何"如何")-不是太多...

    将(始终)需要新信息-并且(通常)"在论坛之外"(即 MCU)边界。     那么呢?

    技术显然为成功提供了最广泛、最可靠和最佳的"途径"!