This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570中的多 PLL 配置

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603584/tms570ls1224-multiple-pll-configuration-in-tms570

器件型号:TMS570LS1224

TMS570系列中是否有关于 PLL 配置的任何限制。  例如,我的用例是代码的一部分(启动引导加载程序例程)应以特定频率运行,其余功能应以另一频率运行。  因此、在软件中、PLL 配置为在执行过程中的两个不同点生成2倍的频率。  当器件老化时、这是否会导致线路下出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammed、

    您可以为引导加载程序使用1个 PLL 设置、为您的应用使用其他不同的 PLL 设置。 您甚至可以在同一应用中更改 PLL 设置。 当器件老化时、不会导致任何问题。

    此致、