This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C129POEAUDIO:多播音频和触摸屏显示器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596659/tidm-tm4c129poeaudio-multi-cast-audio-and-touch-screen-display

器件型号:TIDM-TM4C129POEAUDIO

您好!

该实现是否支持一对多单向音频呼叫? 如果不是、是否可以修改它以支持一对多?

图形库和 TM4C129是否支持7英寸显示屏? 如果是、建议使用哪些显示器?

谢谢、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、
    您所参考的 TI 参考设计旨在演示点对点 IP 语音通信。 我倾向于认为它可以用于一对多通信、因为它更多地是一个软件问题。 但是、我们没有任何有关它的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    七英寸(对角线-假定的 TFT)显示屏的显示位数超出了此类 MCU 的"EPI"功能。   您可以通过使用此论坛的搜索工具(位于此论坛页面顶部)来确认。

    大多数"现代、像素丰富的显示屏"都超出了此处提供的功能。   (QVGA (320x240)显示(接近)此处的上限-对于任何7英寸对角线显示屏来说、这是"像素太稀疏"!)   这里有一个非常近期的帖子-其中有一个7显示的"困难"-我相信其他帖子会确认这种结果...   (论坛搜索将找到-启用确认...)

    "显示分辨率"和"颜色深度?"不是"显示对角线"而是"实际问题"    您搜索的任何候选显示 都将列出显示的"点时钟频率"-您必须查看它是否符合您所选 MCU 的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答!

    因此、我们将了解以下解决方案:

    800 x 480

    840 x 480

    或1024 x 600

    需要能够使用 RGB 驱动显示并使用 TivaWare 等图形。 没有 Linux 或 Windows 等操作系统。

    如果您通过添加功能更强大的显示驱动器来严格了解 TI 参考设计的功能、您会推荐什么 TI 芯片...

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    我们如何要求设计工程师(Amit Ashara)确保他的意见?
    谢谢您、Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ricardo Garcia"]

    我们将看到以下分辨率:800 x 480、 840 x 480 或1024 x 600。  [/报价]

    好的-表明你考虑得很好-"做了你的家庭作业。"    有亵渎的风险-我相信所有这些分辨率都超过了该供应商 Cortex M4 MCU 的"舒适级别"。  和-供应商的图形程序可能(也)受到(严重)挑战。    (公司/我不使用-您必须检查他们的图形程序是否支持"最大分辨率"。)

    这通常会解析两个选项:

    • 搜索并识别具有更广泛的"内置"图形硬件的"更合适/图形适应" Cortex M4 (或 M7) MCU。    (甚至包括图形加速器)
    • 选择内置图形显示控制器的显示-如 SSD1963 (或类似产品)。    该控制 IC 管理存储器和显示驱动器的持续扫描、远远超过甚至供应商的 EPI 接口的能力。   (对于更高分辨率的显示屏-您已经介绍过。

    作为"外部人员"(就像您一样)、我没有具体的"供应商芯片"建议。    (我已经犯了足够的罪)   如果您需要进一步的详细信息/和/或意见/建议、您可以在此处"启用对话"-并通过论坛 PM 与我联系...