This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:窗口8和窗口10中 TM4C1294NCPDT Launchpad 中的复合器件而非虚拟 Comport

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603596/ccs-tm4c1294ncpdt-composite-device-instead-of-virtual-comport-in-tm4c1294ncpdt-launchpad-in-window-8-and-window-10

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

 我正在研发具有 TM4C1294NCPDT 微控制器的 Tiva Launchpad。 我正在尝试使用 TIvaware 中的 USB_DEV_CSRIAL 示例、但没有任何更改、它运行正常、但当我在设备管理器中检查虚拟 Comport 时、我将获得复合设备而不是虚拟 Comport。 我使用的是窗口10、窗口8出现了相同的问题。 但是,当我们使用窗口7时,我们能够获得虚拟 Comport。  

我无法解决此问题。 请告诉我这方面的解决方案。

谢谢、此致

Parvez Alam