This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:HalCoGen FEE 问题

Guru**** 2779495 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/601966/tms570ls0432-halcogen-fee-issue

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1227

客户报告了以下 TI FEE (仿真 EEPROM)问题。

 

他们 在以下处理器上看到了这种情况:

TMS570LS0432

TMS570LS1227

 

它们 有一个配置为复制未知 FEE 块的引导加载程序。

#define TI_FEE NUMBER_OF_UNCONFIGUREDBLOCKSTOCOPY   255U

 

引导加载程序仅读取和写入块1。

他们有一个演示应用程序、可读取和写入块1和块2以及可能的其他块。

 

写入之前已擦除的虚拟扇区时、预期的行为为:

    • 旧块将被复制到新的虚拟扇区。
    • 旧的虚拟扇区被擦除。

 

这似乎不起作用。

当引导加载程序将块1写入新的虚拟扇区时、旧块2将丢失。

该问题具有高度可预测性和可重复性。

这是已知问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我已将您的帖子转发给我们的收费司机专家、以查看他们是否可以提供一些帮助。 如果他们在接下来的几天内没有与您联系、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    在回答之前、我想知道 FEE 版本客户正在使用的详细信息。

    您是否知道以下宏是使用 STD_OFF 还是 STD_ON?

    #define TI_FEE                      STD_OFF

    我可以直接与您合作来支持这一点。 让我们将其脱机、一旦我们有了根本原因、我们就可以更新此线程以关闭。