This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2124:从被擦除的闪存组7 (FEE)读取时无数据中止错误?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603393/tms570ls2124-no-data-abort-error-when-reading-from-erased-flash-bank-7-fee

器件型号:TMS570LS2124

您好!

我的一个客户使用闪存组7扇区2来存储参数。  如果有人从已擦除的闪存位置读取数据、他们希望获取数据中止错误。  但对于组7、不会生成数据中止错误。  与其他银行尝试相同的方法时、效果很好。

EE_All1_OK 设置为0、EE_EDACEN 设置为0101以外的值。 因此、当访问组7中已擦除的闪存位置时、我希望获得数据中止错误。

或者组7是否不支持这种情况、因为该组的闪存访问路由方式不同?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Robert、

    TRM 显示"到程序存储器-闪存组0和闪存组1的访问受到 ARM Cortex-R4F CPU 内执行的 SECDED 逻辑的保护。 到 EEPROM 仿真闪存组(组7)的访问由到闪存组的数字接口内的专用 SECDED 逻辑保护。"。  对 EREPROM 组的访问也受到保护(ESM1.35/36)。

    我将请我们的闪存专家来看看。 很抱歉耽误你的回答。

    此致、