This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:为什么 Het2ParityCheck 从 ESM 组1通道34 (保留在 TRM 中)读取?

Guru**** 2607495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603521/tms570ls3137-why-does-the-het2paritycheck-read-from-esm-group1-channel-34-reserved-in-trm

器件型号:TMS570LS3137

我在符合 DO178C (FAA)标准的程序中使用此代码、因此所有代码都必须源自软件要求并具有技术文档。  

在测试后的 Het2ParityCheck 示例代码中、代码检查 ESM 组1通道7 (已记录)和 ESM 组1通道34 (在当前数据表中标记为保留)。 您能告诉我为什么要检查通道34吗?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    ESM 组1通道34为 LS3137器件保留。 NHET1奇偶校验错误和 NHET2奇偶校验错误都映射到 ESM1.7。 其他器件(例如 RM57、LC43x)对 NHET1使用 ESM1.7、对 NHET2使用 ESM1.34。 您无需检查 ESM1.34。

    此致、