This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Tiva 的替代产品

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602995/tm4c1294ncpdt-alternative-to-tiva

器件型号:TM4C1294NCPDT

Tiva 是否很快就会达到生命周期的末尾? 我发现聊天论坛上的支持性质改变了我发布的问题、TI 员工不回答这些问题。 有时、社区成员提供的解决方案通常还不够、

作为迁移策略的一部分、您是否计划很快发布 ARMCotex M7处理器?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavitra、
    如果您认为您的问题没有得到满意的回答、我会对此表示歉意。 如果我无法回答您的问题、我将寻求我们的专家的帮助来帮助您。 不可以、TM4C 尚未达到生命周期结束。

    抱歉、我无法在公共论坛中讨论产品路线图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯的记录表明,这里有许多人--与海报形成鲜明对比--承认、赞赏并表示非常感谢--感谢你为我们所作的努力。

    通常情况下、"卓越的问题-更好的思考和提出"会得到最大的回应、这证明是正确的。

    关于"产品发展蓝图"-再次-这个问题似乎没有得到充分思考/考虑-应该已经定向到海报最近的销售办事处-而不是"技术论坛"。