This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS20216:Hercules TMS570 MDK 套件 Flexray 至 NI Flexray 失败

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS20216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603440/ccs-tms570ls20216-hercules-tms570-mdk-kit-flexray-to-ni-flexray-fail

器件型号:TMS570LS20216

工具/软件:Code Composer Studio

我们测试 了 Herclues Flexray 并使用以下开发工具:
EVM:TMS570 MDK 套件芯片为 TMS570LS20216 (processors.wiki.ti.com/.../TMS570_MDK_Kit)
S/W:FlexRay_Communication_CCSv5.zip

我们测试 TI Hercules 4节点连接正常
TMS570 MDK 套件=> Flexray 电缆=> TMS570 MDK 套件

但连接到美国国家仪器公司 NI-XNET PCI 卡失败:
TMS570 MDK 套件=> Flexray 电缆=> NI Flexray NI-XNET PCI 卡( sine.ni.com/.../ )

是否有人成功将 Hercules Flexray 链接到 NI Flexray 卡?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    很高兴知道您有4个节点(TI Hercules 器件) Flexray 网络工作。 我们从未使用 NI PCI 卡进行过测试。 请检查 NI PCI 的配置以确保它们彼此匹配(静态段数、动态段数、唤醒次数、冷启动次数、通信周期长度和时序参数等)。

    此致、