This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM41L232:SafeTI:demo_app 项目中 ReG_Read_Compare 的含义和用途

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/603382/rm41l232-safeti-the-meaning-and-useage-of-reg_read_compare-in-demo_app-project

器件型号:RM41L232
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正准备在我们的系统上使用 SafeTI 库。

在 CCS 版本 的安装目录:demo_app/common/source、我不清楚 REG_READ_COMPARE] 函数在 REGIS_READBACT.c 中的使用情况

typedef enum _CfgRegDBK_Mode{
 基线 = 0xAB、
 比较 = 0xCD、
 REBASELINE = 0xEF
} CfgRegRDDBK_Mode;

REG_READ_COMPARE 具有三种输入参数:基线、比较和 REBASELINE。

通过使用 Reg_Read_Compare、 它能否验证所选模块的寄存器配置值是否在调用 Reg_Read_Compare (moduleName、Compare)的位置发生了更改?

如果是、通过使用 Reg_Read_Compare、它是否能够 实现 来自 RM42x 和 RM41x 安全手册的以下诊断?

: ESM1 (StaticConfiguration 寄存器的定期软件回读)和 ESM4 (写入配置的软件回读)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lily、

    Reg_Read_Compare ()函数专为配置寄存器读回和比较功能而设计。 如您所说、它可用于3种模式。 比较模式用于读回比较、而其他模式用于更新寄存器的值、这些值用于将来的比较。 对于每个模块、都有一组称为"基线"值的值、用于比较。 在比较(比较模式)期间、将"基线"中的值与该模块的当前配置寄存器集进行比较。 提供了另外两种模式、以便用户可以使用默认值(基线)或当前值(REBASELINE)更新配置寄存器。

    在基线模式中、函数选择 HALCoGen 中的值作为基线值。

    在 REBASELINE 模式中、配置寄存器的当前值集被选为基线值。

    在比较模式中、基线值与配置寄存器的当前值进行比较。 如果在没有进行基线设定的情况下通过比较调用函数、在比较前完成一个 REBASELINE。

    因此、您可以使用此函数对配置寄存器进行软件回读。

    此致、