This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:tms570LS3137hdk 和 TMS570LS3137PGE

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600726/tms570ls3137-tms570ls3137hdk-and-tms570ls3137pge

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你好  

我 在 HCG TMS570LS3137PGE.it 中生成的代码  在 TMS570LS3137HDK 中使用 LINRX 和 LINRX 中断模式时运行良好。但 在 TMS570LS3137PGE 中没有响应,它在芯片引脚(PGE131LINRX)中有信号,但无法接收 anything.it 可以使用我们 的团队制作的 TMS570LS3137PGE 板发送数据 通过 ourselves.ca、您可以为我提供一些建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    HDK 中使用的 ZWT 封装上的 LINRX 与 PGE 封装中的 LINRX 没有区别。 您是否使用 PGE 封装的新 Halcogen 项目重新生成代码、或者您的原始代码是否使用 HDK 上 Halcogen 的 PGE 选项? 如果您使用的是 Halcogen 生成的代码、该代码被设置为针对 HDK 的 ZWT、则可能会出现一些阻塞。 我无法立即想到会有这样的影响、但如果您已经比较了 HDK 和定制板之间的原理图、则值得检查。 可通过以下链接获取 HDK 原理图: processors.wiki.ti.com/.../TMS570LS31x_HDK_Kit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的代码在 TMS570LS3137PGE 项目中生成、它可以在 HDK 电路板(TMS570LS3137ZWT)中工作、无论发送或接收到什么、我的电路板 LIN 如下所示、它可以发送但不接收

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    您是否已检查 RO 引脚的输出? 此外、我在 Maxim 器件和 MCU 之间看不到任何直列式电阻器? HDK 是否具有这些参数? 此外、由于输出电压取决于 RO 引脚和 Maxim 电源、请检查其电压电平。

    此外、我假设软件使用的是与 HDK 相连的同一收发器、这是您最初声明的内容、即它使用的是 HDK、但现在不使用您的定制板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,我已经解决了,因为我的 moxa RS422传输器损坏了,所以我无法再接收数据