This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:使用 TM4C129向 AWS 发送数据

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596884/ek-tm4c129exl-sending-data-to-aws-using-tm4c129

器件型号:EK-TM4C129EXL

大家好、

我已经为我的应用之一选择了 TM4C129。 并使用它将数据发送到 AWS 云。 看到现在也没有同样的支持,这是一个惊喜。 如果有人对其有任何工作要做、请告诉我。 除了编写适用于 TM4C129x 的 SDK 之外。

此致、

Ankush Agrawal

07875972108

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    抱歉、我们没有任何支持 Amazon Web Service 的 SDK 或示例。