This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294:睡眠模式 TI RTOS

Guru**** 2396755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602379/rtos-tm4c1294ncpdt-tm4c1294-sleep-mode-ti-rtos

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

 我们将 TM4C1294与 tirtos_tivac 搭配使用。 我们需要将1294设置为睡眠模式以降低 功耗。

 如何设置为切换睡眠模式和唤醒?

 任何信息或设置都将对我们非常有帮助。


此致、
Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    对于 TM4C129、我们没有基于 TI-RTOS 的睡眠模式示例、但我们有一个展示睡眠模式的非 TI-RTOS 示例。 请查看下面的 SLEEP_MODEes 示例 \examples\boards\ek_tm4c1294xl\sleep_modes。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    我在 TivaWare C 下找到了该示例
    我#include "driverlib/rom.h"、但它似乎未用于 TI-RTOS 项目。
    我是否可以使用这些睡眠函数(ROM_SysCtlSleep、ROM_SysCtlPeripheralSlepEnable...) 项目中的应用?
    或 TI-RTOS 不支持睡眠模式。

    此致、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    我认为 TI-RTOS 不支持 TM4C 的节能模式。 我不太确定省电功能如何/是否适用于 TI-RTOS。

    www.ti.com/.../spruhd4m.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢你的答复。

    此致、
    Arthur