This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF03107:DCAN 22勘误表修复

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF03107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596936/tms470mf03107-dcan-22-errata-fix

器件型号:TMS470MF03107

大家好、团队、

我的客户目前正在实施 DCAN 22中的建议修复方案之一、修复了 TMS470MF03107器件勘误表、并希望得到一些澄清。 勘误表中指出 "等待至少6个 CAN 时钟周期并检查待处理的 DCAN 中断以避免幻象中断。" 这6个 CAN 时钟周期是指 DCAN 控制器还是 CAN 总线时钟?

感谢您迄今提供的所有帮助!!

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该要求适用于6个 AVCLK1周期。