This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:DCAN、如何使用环回模式进行调试?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596708/tms570ls1224-dcan-how-to-use-loop-back-mode-to-debug

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好。 我不知道如何使用环回模式进行调试。 HalCoGen 中的示例代码不适用于 DCAN。 您可以向我分享一些示例代码吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    尝试使用此主题作为指南 e2e.ti.com/.../477047。 该链接指向一个帖子、其中包含一些浏览 HalCoGen 设置的幻灯片的 pdf 以及所需的代码更改、包括启用环回。 它还包含一个项目文件、该文件可能需要更新、因为它是使用旧版本的 Halcogen 生成的、适用于 Hercules 系列中的旧 MCU。