This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法为 TM4C129构建 SECURE_IoT 应用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595965/cannot-build-secure_iot-application-for-tm4c129

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL

问题与此非常相似。 根本无法为 EK-TM4C129EXL Launchpad 构建 SAFLE_IoT 开箱即用演示。

似乎无法在这些必需的标题中链接... (尚未在 WolfSSL 上启动!)

>>编译失败
subdir_rules.mk:28:目标'cloud_task.obj 的配方失败
"/Userspace/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/ns_1_11_00_10/packages/ti/net/socket.h、第62行:致命错误#1965:无法打开源文件"sys/socket.h"
在编译"./cloud_task.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[cloud_task.obj]错误1
生成文件:./command_task.c
调用:ARM 编译
器"/Applications/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/bin/armcl /cyassl/wolfssl-3.6.6 -mv7M4 -code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi -me --include_path="/Userspace/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/ndk_2_24_03_35/packages/ti/ndk/inc/bsd /Userspace/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b --include_path="ccs_clus=tid_clus-define=/Applications/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS/include /Users/drlou/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/ndk_2_25_00_09/packages/ti/net --ctrab_define-define -ctrag=ccs_define -ccs_clus-ctrine-ccs_clus=tide-define -ctrine-cus=tide-define -ctrine-clus_clus=tide-ctrine-define -ctrine-ccs_clus=tide-clus=tide-ctr-g_clus=tide-define -tide-clus-tide-define -cus-ctr-ctr display_error_number -gen_func_subsections=on --preproc_with_compile --preproc_dependence="command_task.d"--cmd_file="configPkg/compiler.opt""./command_task.c">

编译失败
subdir_rules.mk:35:目标'command_task.obt'的配方
无法
在命令"1/task.c."中检测到致命错误。
编译已终止。
gmake:***[command_task.obj]错误1. 

此处的目标是了解一点有关 CCSv7生态系统的信息、并完成最简单的工作。 这里浪费了很多天。

这是 CCS7的全新重新安装。 奇怪的是、我上周使用以前的安装编译了 SECURE_IoT 演示、没有任何问题。  

我在这里错过了什么简单的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的帖子拆分为一个新主题、并将其移至 Tiva 器件论坛、以便那里的专家提供帮助。

    通过搜索相关问题、我发现 了这个主题、 我认为它与您所面临的问题相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiva 器件论坛到底在哪里? 您是否会向我发送一个确切的链接、让我跟进我自己的问题?

    伙计们:小建议? 用户的开箱即用体验应极其简单、几乎不可思议。 这是 TI 的关注点、第一次体验只需不到一小时、而最重要的是...

    我们都习惯于努力解决棘手问题、但重新编译电路板上已交付的固件应该"打包"为 NOB 的一项几乎微不足道的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="LouEEEE!]Tiva 器件论坛到底在哪里? 您是否会向我发送一个确切的链接、以便我可以遵循我自己的问题?

    在您收到的电子邮件中、如果您单击标题、它将是指向该帖子的链接、即使它被重新定向到另一个论坛、也会直接转到该帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lou、

    Tiva 论坛位于
    E2E /支持论坛/微控制器/ TM4C 微控制器(Tiva 最近更名为 TM4C)

    对于建筑难题、我也有同样的困扰-有时示例或库似乎无法正常工作! 我没有特别尝试运行您所讨论的示例、但我的任务之一是使用 Panasonic 1326B 模块(基于 TI CC2564B 的产品)在 Tiva 定制板中实现双模蓝牙。 经过很长的时间、解决方案实际上是重新设计我们的硬件并使用更友好的模块!

    谢谢

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 这有点可怕... (!)