This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570:用户堆栈和监控器堆栈之间的差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596382/tms570-the-difference-between-user-stack-and-supervisor-stack

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、香榭丽舍

在配置 Halcogen 时、我的客户对用户堆栈和主管堆栈之间的区别有疑问。

请您帮助解释一下吗?

谢谢。

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Young、

    Cortex-Rx 器件具有不同的运行模式。 其中两种模式是监控器模式和用户模式。 在监控器模式下使用监控器堆栈、在用户模式下使用用户模式堆栈。 有关运行模式的更多信息、请参阅适用于您所使用的特定器件的相应 ARM TRM。