This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ESM 组1位52何时发生?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596658/tms570lc4357-when-does-esm-group-1-bit-52-occurs

器件型号:TMS570LC4357

您好、支持人员、

根据、我了解 ESM 组2位3何时发生

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/592638

问题是 ESM 组1位52在什么条件下发生?

CPU 互连子系统-全局错误         组1                52.

与前面提到的专家链接类似的一些详细信息将帮助我更好地理解。

谢谢你。

此致

Pashan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pashan、

    我已将你的问题转交克罗斯比先生。 他应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    技术参考手册》第4.3节介绍了 CPU 互连子系统。 此 ESM 标志将在控制或地址信号中出现奇偶校验错误时置1。 ESM 错误组1通道52最常见的发生是在一个大于最大 HCLK 频率的 GCLK 频率上运行 CPU 自检之后可能发生的一个意外错误。 勘误文档中的器件勘误表器件#48对此行为进行了说明。 在这种情况下、ESM 标志可被清除并且错误被忽略。