This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:串行编程

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596533/tm4c123gh6pm-serial-programming

器件型号:TM4C123GH6PM

如何使用 UART 对 tm4c123gh下午6进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在前面写道:" MCU 识别失败。"   该问题(现在)是否已得到解决?   (希望如此)

    (我刚刚"认可"并回复了(那个)帖子...)

    请允许我注意、如果您要"开始"此器件- JTAG 编程要简单得多!    如果您的是 LaunchPad -您可以(直接)通过 PC 将电路板编程到 MCU 的 USB 连接。

    其他编程方法是可能的-但通常证明对于学习过程中(早期)的人来说太困难...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,我尚未解决,我正在尝试使用另一种方法对套件跳跃进行编程,以找到解决方案
    由于套件电源已连接、因此在笔记本电脑中写入但无法识别
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我如何执行此操作吗?
    通过 PC (直接)将您的板编程到 MCU 的 USB 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、"第一步"要求 PC 识别 MCU。    早期(有缺陷)计划是导致大多数此类行为的原因、即"未能确认"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,你对我有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用 TTL 到 USB 对套件进行编程?
    在我的笔记本电脑上可以识别 TTL 到 USB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您(之前)是否已连接到该"无法识别"电路板-尝试编程-并且(仅那时)注意到"无法识别?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有两个(近乎)相同的帖子-针对同一问题-您不是吗?

    我在另一篇文章中的建议-同样适用于"此处"。 (例如、阅读/查看本论坛顶部处理此类问题的重要便签帖子)