This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952 3V3电源轨欠压检测

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596601/rm48l952-rm48l952-3v3-rail-under-voltage-detectio

器件型号:RM48L952

你好
我是否可以检查电压监控器的工作情况。

3V3的建议工作范围为3V 至3.6V (RM48L952 SPNS177D 的第5.4节–2011年9月–2015年6月修订)。 然而、电压监视器运行欠压检测介于1.85V 和2.9V 之间(第6.2.2节)。

 

假设1V2电源轨正常、当3V3电源轨处于欠压检测电平和3V 之间时会发生什么情况?

此致

Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    在器件数据表中定义的额定电压范围之外运行是不确定的。 也就是说、我们不会指定在该范围之外发生的情况、因为它受 PVT 考虑因素的影响。

    片上电压监控器主要用于对 VCC 和 VCCIO 电平进行非常严重的检查。 宽范围是我们必须考虑的宽 PVT 角的结果、因此、典型性能应适合更严格的范围。 请注意、我们的安全手册强烈建议使用外部电压监控器来更严格地控制 VCC 和 VCCIO 电压电平、从而实现安全。 提出此建议的部分原因是片上 VMON 的性能、部分原因是为了多样性和消除常见故障原因。