This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:存储器保护单元的 Halcogen 设置

Guru**** 2776615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602714/tms570lc4357-halcogen-settings-for-memory-protection-unit

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我使用 TMS570LC4357通过 EMIF 使用片选3访问外部异步存储器(SRAM)。 因此,地址范围是0x6400_0000到 0x67FF_FFFF。

我是否需要启用存储器保护单元? 如果是、请分享 halcogen 上的设置。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    您不必将 MPU 用于 SRAM。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    根据我的理解、MPU 用于确保不会以任何方式更改意外存储器位置的内容。  

    您认为这取决于应用吗? 如果我错了、请更正。

    您能否详细说明何时使用 MPU?

    谢谢、

    Vivek