This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:评估套件可用性

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, DRV8301, DRV3205-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596362/tms570lc4357-eval-kits-availability

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDKDRV8301DRV3205-Q1

似乎无法购买 TMDX570LC43HDK 或 DRV8301-LS12-KIT 。  这些套件是否仍然可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    我不能100%确定 LC43 HDK 上的问题。 它仍在 TI store 中列出、但当尝试添加到我的购物车时、订单数量显示为0时、似乎可以订购。 这可能是因为它被置于保持状态以获得针对 CE/UL 合规性的测试、这是一项新要求。 我建议您查看 LAUNCHXL2 570LC43开发板(www.ti.com/.../launchxl2-570lc43)。 它没有集成所有收发器或 SD 卡接口、但成本要高得多、比199.00美元低29.00美元、并且具有 XDS110仿真器与 XDS100v2、可实现更快的调试响应和编程。

    关于 DRV8301套件、我认为该套件已停产、并已替换为较新的 DRV3205-Q1 EVM。 您可以通过在 e2e.ti.com/.../上的电机驱动器 E2E 上询问有关此套件的问题来获取更多信息

    如果您有任何疑问、请通过 TI 邮件联系我。 我们可能能够在 HDK 上为您挖掘一些东西。