This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:ADC 多路复用和自检功能

Guru**** 2955140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596291/rm46l852-adc-multiplexing-and-self-test-functionality

器件型号:RM46L852

您好!

我正在为安全关键型应用开发固件、我们需要处理可能导致错误模拟输入样本的故障。 我们计划使用两个 ADC 对给定输入引脚上的安全关键型输入进行采样、并在软件中交叉检查样本以获得一致性。 但是、从数据表或参考手册中我们不清楚每个 ADC 是否有自己的独立输入多路复用器。 是否有人能够确认情况如此?

我们希望能够通过与来自另一个 ADC 的样本进行比较来确保能够检测到输入多路复用器中导致寻址错误通道的故障。 这是两个 ADC 之间共享的16个通道的用途、还是仅针对 ADC 本身的故障提供保护?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    是的、每个模块都有自己的独立多路复用器和 ADC 内核。 如果多路复用器选择了错误的通道、则意味着选择了不正确的输入引脚、并应导致对完全独立的引脚进行采样。 只要另一个引脚差异很大、您就应该能够毫无问题地检测到它。