This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:如何将 TM4C123G 连接到音频。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595383/compiler-tm4c123gh6pm-how-to-connect-tm4c123g-to-audio

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:LM386DK-TM4C123G

工具/软件:TI C/C++编译器

上述问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否希望:
    -要捕获/录制音频?
    -输出/生产音频?
    什么类型的音频? 蜂鸣器音调? 音乐?
    您是否有可用的外部存储器?
    您的硬件上是否已提供音频驱动器和放大器?
    如果您用更详细的信息描述您的目标、读者将有更好的机会为您提供帮助。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将 TM4C123G 连接到 LM386和 SDCard (.MP3音频)。 它将读取 SDCard 中的文件并在 音量扬声器(LM386)中发出声音。 我如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看使用 SD 卡 FAT 文件系统的 USB_HOST_AUDIO 示例。 可在下找到该示例 \examples\boards\dk-tm4c123g\USB_host_audio。 此示例应用演示了如何播放来自 SD 卡的.wav 文件、该 SD 卡使用 USB 主机音频类的 FAT 文件系统进行格式化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想播放连接 Tiva C TM4C123G 的 Micro SD 卡适配器发出的音频。

    引脚:

    Tiva C->Micro SD 卡

    GND->GND

    VCC->VBus

    Moso-->PD0

    MOSI->PD1

    SCK-->PD2

    CS->PD3。

    您能帮我读取源代码文件音频吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vo、

    查看此文件:

    www.ti.com/.../spmu360a.pdf

    这是 DK-TM4C129X 开发套件手册、包含完整的原理图。 其中包含两个您可以使用的电路器件:

    -如何将 SD 卡连接至 TM4C Micro;

    -如何将 TM4C Micro 连接到放大器以驱动扬声器。

    然后、对于软件部分、在对硬件进行分类和确认后、您可以参考前面提到的示例。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以注意到海报的"LM386"不会(很快)出现在卡内基音乐厅?