This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:使用调试工具了解以太网示例

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602551/rtos-tm4c1294ncpdt-using-debugging-tools-to-understand-ethernet-example

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!


我在 TM4C1294NCPDT 器件上使用了 tcpEchoIPv6示例。 该示例似乎工作正常(我可以使用 Windows 命令提示符 ping 器件、并在 Wireshark 中查看 ping 数据包以及器件的回复。) 我想更深入地理解这个示例、具体方法是在控制器运行时查看代码执行的确切位置(即接收帧数据并将其复制到回复帧等的位置)

我该怎么做? 我尝试使用停止模式记录器并在日志中找到与以太网相关的功能、但没有任何幸运。


谢谢、

svl123

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 EMACSnow.c 文件中放置断点。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这就是我一直在寻找的东西。


    -svl123