This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:在更高的 EMIF 地址线路中需要下拉

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602809/rm48l952-is-pull-down-required-in-higher-emif-address-line

器件型号:RM48L952

您好!

客户正在使用 RM48L952创建设计、并将在其应用中使用 EMIF。 配置将类似于 图17-27中所述的 TRM 示例配置。

在该配置中、地址线[18:13]上有下拉电阻器。 我们一直在努力弄清楚这些下拉的原因是什么。 这些是强制性的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jani、您好!

    如果要连接 CSx 引脚并将其用作 EMIF 芯片选择信号、则应连接外部上拉电阻器并将其用作 EMIF 芯片选择信号在复位后立即默认为非活动(高电平)状态。

    当 EMIF 空闲时(数据总线驻留)、它始终将数据总线驱动为之前的写入数据值。 当 EMIF 处于自刷新状态时、执行异步读取操作后会发生此行为的一个例外情况。 在这种情况下、读取操作之后不会有 EMIF 驻留数据总线。 相反、EMIF 会对数据总线进行三态处理。 因此、为了防止数据总线上的输入悬空、不建议在 EMIF 处于自刷新状态时执行异步读取操作。 如果在这种情况下需要执行读取、则应将外部上拉电阻器放置在16个 EMIF 数据总线引脚上(这些引脚没有内部上拉电阻器)。 选择精确的电阻值时、应确保最坏情况下的组合关断状态泄漏电流不会导致相关引脚上的电压电平降至高电平输入电压要求以下。

    地址信号不需要上拉电阻器。

    此致、