This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如果没有 CAN 收发器、请尝试连接 TMS570LC4357的 CAN 总线

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602843/tms570lc4357-without-can-transceiver-try-to-connect-the-can-bus-of-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

目前、我们在 小型 PCB (100mmx200mm)中使用2个 TMS570LC4357微控制器。

我是否可以在不设计 CAN 收发器的情况下将一个 TMS570LC4357控制器 CAN 总线连接到另一个 TMS570LC4357控制器 CAN 总线? 此 CAN 总线不会与任何其他控制器通信。

这是否起作用? 这对于连接 CAN 收发器是否是强制性的?  有人能提供有价值的反馈吗?

谢谢你

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以正常使用它、您必须使用两个 CAN 引脚并在两个微控制器之间共享接地电路