This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:C

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595962/compiler-tm4c123gh6pm-c

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI C/C++编译器

太棒了!

我需要启用中断并启动一个中断的计时器、然后在另一个中断处停止、并测量时间以了解速度。

项目:人类速度检测器  

2个红外探测器模块,一个在开始,二个在结束,说明如何配置中断以及如何测量时间!  

请提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用通用计时器和"输入边沿计时模式"。 数据表的第11.3.2.4节介绍了该模式。 下载 TivaWare 并查看第29章中描述的定时器函数。 如果您尚未这样做、我建议您从 TivaWare 中的一些示例开始、以便您熟悉 Code Composer GUI 和编译器。