This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Mathcad_CEDV_SOFTWARE:sx1272

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/596147/mathcad_cedv_software-sx1272

器件型号:Mathcad_CEDV_SOFTWARE

大家好、我使用 sx1272来创建一个 Lora 网关、我的位置在突尼斯、北非、所以我想知道我应该在我的软件中使用的确切频带、 我在很多关于 Lora Wan 规范的文档中都找到了它、但我没有找到与我所在位置完全一致的文档。 有什么想法?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是 Semtech 的 SX1272/73 - 860MHz 至1020MHz 低功耗远距离收发器吗? 如果是、我建议您直接联系 Semtech 获取支持。 我们在此不支持此产品。 很抱歉、我们无法在这里为您提供帮助。 希望一些论坛社区成员可能对它有一定的经验、并能为您提供一些建议。