This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 EK-TM4C123GXL Launchpad 控制交流伺服电机

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595840/how-to-control-ac-servo-motor-with-ek-tm4c123gxl-launchpad

您好!

我有 Panasonic MHMJ042P1U 交流伺服电机和 MBDKT2510CA1交流伺服驱动器。

如何  使用带有 TM4C123G/TM4C1294XL Launchpad 的交流伺服电机进行控制。

此致、

Krishnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishnat、
    这是一个步进电机参考设计、您可以将其作为参考。
    www.ti.com/.../TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是否有任何基准 与交流伺服电机相关的文档。

    重新分级

    Krishnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实认为 OP 连接到现有驱动器、而不是尝试构建一个驱动器。

    因此、尽管有请求、但我不认为特定于伺服的应用手册可能有用。 也许有一个关于+/-10V 模拟 I/O 和24V 数字 I/O 的连接应用手册?

    Krishnat、您将需要为此构建接口电路。 鉴于您的问题、我认为您正在为自己承担一项重大任务。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布拉沃·罗伯特-海报的"愿望"和(可能)"具体经验"之间的"不匹配"很高-因此成功可能无法实现。

    针对现有的"商业"产品和实施进行全面而适当的搜索将提供一个起始框架-从而可以产生"更加"集中(有意义)的问题和问题。 此请求中未显示此类努力。

    海报的"如何控制"(显然)是"不起作用!"的前身
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    是的、我不打算增加新的驱动程序、因为我有 MBDKT2510CA1交流伺服驱动程序。但我不知道如何通过 Launchpad 进行控制。