This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:特性/安全摘要

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602577/tms570lc4357-feature-security-summary

器件型号:

我正在尝试为客户咨询汇总一个竞争特性摘要。  我已经回答了我的问题、但想让专家验证我没有错过任何明显的事情。

客户问题  :  答案

电源域的物理隔离:  是的,但需要澄清物理隔离的含义。  所有域都具有穿越电源域边界的晶体管/门。

温度监控:是的、裸片传感器上有3个。

复位监控:需要外部电源监控器。 (寄存器中捕获的复位源) 内部电压监视器可以启动复位。

冗余引导/安全/错误报告机制:BIST (CPU、RAM、HET)、错误信号引脚、电压和时钟监控、PLL 跳周检测、看门狗、ECC (闪存、RAM、 高速缓存、大多数外设存储器)

防止逆向工程的安全措施(请列出全部):128位 JTAG 安全。 用户和权限模式。

谢谢、

涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wade VonBergen"]

    器件型号: TMS570LC4357

    我正在尝试为客户咨询汇总一个竞争特性摘要。  我已经回答了我的问题、但想让专家验证我没有错过任何明显的事情。

    客户问题  :  答案

    电源域的物理隔离:  是的,但需要澄清物理隔离的含义。  所有域都具有穿越电源域边界的晶体管/门。

    温度监控:是的、裸片传感器上有3个。

    复位监控:需要外部电源监控器。 (寄存器中捕获的复位源) 内部电压监视器可以启动复位。

    CWD->具有相同的 nRST 特性、可通过外部组件监控复位状态、并能够在外部将热/软复位置为有效。

    冗余引导/安全/错误报告机制:BIST (CPU、RAM、HET)、错误信号引脚、电压和时钟监控、PLL 跳周检测、看门狗、ECC (闪存、RAM、 高速缓存、大多数外设存储器)、锁步 Cortex-R5F CPU、互连 ECC、器件上所有 IP 的极高诊断覆盖率...

     

    CWD:安全- IEC61508 SIL3和 ISO26262 ASILD 认证、可用合规性支持包(CSP)、编译器资质审核套件(CQK)、SafeTI 诊断库、halcogen (基于 GUI 的驱动器生成工具)、用于特定应用定制时基故障率的 FMEDA。

    防止逆向工程的安全措施(请列出全部):128位 JTAG 安全。 用户和权限模式。

    谢谢、

    涉水

    [/报价]