This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:安全/特性摘要

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602576/tms570ls3137-security-feature-summary

器件型号:

我正在尝试为客户咨询汇总一个竞争特性摘要。  我已经回答了我的问题、但想让专家验证我没有错过任何明显的事情。

客户问题  :  答案

电源域的物理隔离:  是的,但需要澄清物理隔离的含义。  所有域都具有穿越电源域边界的晶体管/门。

温度监测:否

复位监控:需要外部电源监控器。 (寄存器中捕获的复位源) 内部电压监视器可以启动复位。

冗余引导/安全/错误报告机制:BIST (CPU、RAM)、错误信号引脚、电压和时钟监控、PLL 跳周检测、看门狗、ECC (闪存、RAM)

防止逆向工程的安全措施(请列出全部):128位 JTAG 安全。 用户和权限模式。

我对於立法会4357有一组问题,我会另行提出。

谢谢、

涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wade VonBergen"]

    器件型号: TMS570LS3137

    我正在尝试为客户咨询汇总一个竞争特性摘要。  我已经回答了我的问题、但想让专家验证我没有错过任何明显的事情。

    客户问题  :  答案

    电源域的物理隔离:  是的,但需要澄清物理隔离的含义。  所有域都具有穿越电源域边界的晶体管/门。

    温度监测:否

    复位监控:需要外部电源监控器。 (寄存器中捕获的复位源) 内部电压监视器可以启动复位。

    CWD->nRST 引脚是双向的。 可在外部置为有效以启动热/软复位或通过监控来监控复位状态。

    冗余引导/安全/错误报告机制:BIST (CPU、RAM)、错误信号引脚、电压和时钟监控、PLL 跳周检测、看门狗[外部推荐]、ECC (闪存、RAM)、  锁步 CPU、整个器件的极高诊断覆盖率、外设 RAM 上的奇偶校验、…… 参考安全手册: www.ti.com/.../spnu511

    cWD->safety:IEC61508 SIL3和 ISO26262 ASILD 认证、丰富的功能安全工具/软件产品集(CSP、CQK、Halcogen、SafeTI Diagnostic Lib)、

    防止逆向工程的安全措施(请列出全部):128位 JTAG 安全。 用户和权限模式。

    我对於立法会4357有一组问题,我会另行提出。

    谢谢、

    涉水

    [/报价]

    希望这对您有所帮助。 如果需要澄清任何问题、您可以直接与我联系。 或者、如果您在与客户讨论时需要帮助、