This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:如何在 TM4C123G 中从免费 RTOS 开始?

Guru**** 2600235 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595909/ccs-tm4c123gh6pm-how-to-start-with-free-rtos-in-tm4c123g

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我计划在 TM4C123GH6PM 中使用免费 RTOS。 能不能有人告诉我如何使用我的套件启动免费 RTOS、并指导我在 TM4C123GH6PM 中使用免费 RTOS。 我在示例下载中找到了一个文件夹、但它没有套件规格。我在这里附加了该文件夹的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TM4C TivaWare 中有一个 FreeRTOS 示例。 该示例是为 DK-TM4C129x 开发板开发的、但您可以将其移植到其他成本较低的 LaunchPad 板。 可在下找到该示例 /examples/boards/dk-tm4c129x/freertos_demo. 我还建议您访问  以获取其他示例和文档。 请注意、TM4C123还提供 TI-RTOS 支持、这是免费的、提供了许多示例。  在 CCS 中、请使用 Resource Explorer 下载它们。 请参见下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles -海报的(复制的)图片展示了(仅限于)长"死/埋入" LM3S MCU。   "这些"是否包含在(合理的)当前下载中?   更令人担忧的是、似乎没有提及 TM4C 器件!

    由于"FreeRTOS "不受您公司的控制、因此此类"更新"可能需要(部分)时间、"但五年以上"似乎绰绰有余。

    以联合方式-我的小组(始终、首先)与 MCU 供应商进行检查、以确保收到最新/最伟大的数据和代码示例。   (尤其是对于我们的"供应商无关"(任何供应商) IDE。)   "外部公司"(可能包括 FreeRTOS)的文件与创建和发布此类更新的公司不能"最新"。    也就是说、"五岁以上(死/埋没) MCU"(仍在)列出、这似乎突出了一个重大的细分!

    我可以"说明"非供应商 RTOS (在本例中为 FreeRTOS)、 "当前使用 FreeRTOS 的用户-但尚未使用 TM4C 的用户-将会"更愿意接受迁移到 TM4C "-如果他们可以继续使用 FreeRTOS -不会被迫进入新的/不想要的学习曲线...     (和可能不等于(甚至)他们使用过的内容的一个!)    

    当我公司的客户"要求"我们选择"最适合工作的 MCU"时、我们发现"不合理且极不生产性"被迫使用(任何)"单一供应商锁定"功能或拐杖。   相反-我们寻求"始终且仅限于"采用有利于许多 MCU 的操作方法 (因此很可能"可重复使用")-从而"避免我们宝贵的时间/精力"来自"仅限单个供应商"(即(赦免)"一次性、死区"产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    我感谢你的评论。 我将进行一些调查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Charles -您的兴趣和住宿总是受到赞赏。

    请注意、随着我们(通常)与"巨人"签订合同、他们(尤其是)寻求"可重复使用性、灵活性以及减少"掌握"(新)要求的时间/精力! (尤其是当(过去/现在)"服务"(FreeRTOS)达到"巨大"目标时。)

    这种承认似乎没有"充分地"在这里.