This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM57L843:如何使用 GEL_SymbolLoad 函数?

Guru**** 2396955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/601706/ccs-rm57l843-how-to-use-gel_symbolload-function

器件型号:RM57L843

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:

我创建下面的 GEL 文件:

MenuItem "DAP_Access";
热菜单 LoadSymbolsForDAP()

GEL_SymbolLoad ("rtiblinky.out");

当我将其加载到 Debug 部分、然后转至 Script->DAP_Access->并 运行"LoadSymbolsForDAP"时、错误发生在下面的控制台中:

CortexR5:GEL:加载文件时遇到问题:rtiblinky.out 无法打开文件
LoadSymbolsForDAP()无法计算。
加载文件时遇到问题:rtiblinky.out
无法打开文件
在 GEL_SymbolLoad ("rtiblinky.out")[DAP.gel:4]
在 LoadSymbolsForDAP()上

是否有人能帮助解决这个问题。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [quote user="hung dang">加载文件时遇到问题:rtiblinky.out
    无法打开文件
    在 GEL_SymbolLoad ("rtiblinky.out")[DAP.gel:4]
    在 LoadSymbolsForDAP ()、CCS 文档未明确 GEL 函数运行时的当前目录。

    通过使用 CCS 7.2进行实验、当前目录为 当 GEL 函数运行时、\ccsv7\eclipse、这可以通过在 GEL 脚本中放置 GEL_System ("CD")找到。

    因此、 GEL_SymbolLoad 需要指定 rtiblinky.out 文件的路径。 例如、使用文件的绝对路径。

    另一个选项是指定相对于 $(GEL_file_dir)的路径、该路径是 GEL 文件所在的目录。 例如、如果 GEL 文件位于工程的根目录中且您正在运行 Debug 配置、则可以使用:

    GEL_SymbolLoad ("$(GEL_file_dir)\\Debug\\rtiblinky.out"); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的切斯特先生:

    我制作了两个基于您的两个选项的 GEL 文件。 两个 GEL 文件都成功加载到 CCS7.2。  

    但我仍然看不到全局变量的值在连续刷新模式下更新。 此变量仅在我温度停止 CPU 时更新。

    我能解释一下原因吗? 非常感谢。  

    图1:"temp"变量在连续刷新模式下不会更新

    图2:"temp"变量仅在 CPU 温度停止时更新。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="hung dang">但我仍然看不到全局变量的值在连续刷新模式下更新。 此变量仅在我温度停止 CPU 时更新。

    我能解释一下为什么吗?正如我在另一个线程 CCS/RM57L843中试图解释的那样:在连续刷新模式下无法获取全局变量的值- CCS 7.1调试 我认为问题是由启用高速缓存引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、您好!

    我也认为情况就是这样。 全局变量将存储在缓存中、以便轻松高效地进行访问。 在运行时、调试器将无法访问该存储器。 要解决此问题、请将 Cache 设为 Write Through、以便将变量存储在主 SRAM 中。