This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:PBIST 文档问题

Guru**** 2610055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594920/rm57l843-pbist-documentation-question

器件型号:RM57L843

您好!

技术参考部分2.2.4.1表2-5和表2-6中的 PBIST ALGOL/RINFO 说明存在差异。

使用表2-5中提供的掩码使用以下 RINFLL 和 RINFUU 值正确执行 PBIST:

ROM - 0xF 到 RINFLL、0x0到 RINFUU

信号存储器 RAM - 0x0CFFBFF0至 RINFLL、0x0 RINFUU

DOUBLEPORT RAM - 0xF0000000h 至 RINFLL、0x18至 RINFUU

表2-6提供的 RINFO 值执行不当:

ROM - 0xF 到 RINFLL、0x0到 RINFUU

信号存储器 RAM - 0x0FFFFFF0 至 RINFLL、0x0 RINFUU

DOUBLEPORT RAM - 0xF0000000h 至 RINFLL、0x3F 至 RINFUU

这使得 PBIST 在表2-5中被标记为保留的段中执行。 如果测试使用2-5个值、或者在针对表2-6值运行时是否为真正的 pbist 故障。

谢谢!

www.ti.com/.../spnu562.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、

    很抱歉耽误你的时间。 我目前正在研究您的意见、并将很快向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck、

    请告诉我这些信息何时可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、

    同样、很抱歉耽误您的问题/观察。 我同意表2-6中给出的 RINFox 值似乎包括保留的存储器空间。 我必须用您的单词来表示在启用保留值的情况下执行会导致 PBIST 控制器发生故障(很可能是 PBIST 失败)。 我会将此问题提交给我们的文档团队进行更正、并将表2-6自定义为未保留的器件特定存储器字段。 感谢您就此发出通知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你