Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM42L432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM41L232 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、 RM42L432
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我开始将 SafeTI 库2.3.1集成到我的系统中。
由 HALCoGen 生成的启动代码提供、该启动代码存在于 Sys_startup.c 中、例如_c_int00函数。
是否可以 直接在我的系统中应用启动代码?
如果有一些引导时诊断程序、这些诊断程序将手动添加到上述_c_int00函数中。对吗?