This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 XDS110对 TM4C1294进行编程

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602268/tm4c1294ncpdt-using-xds110-to-program-tm4c1294

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C123

您好!

XDS110 JTAG 调试探针是否可用于刷写 TM4C1294NCPDT 控制器? 产品描述页面声称支持 TM4C12x 器件、但实际的 XDS110用户指南(数据表)不包含 TM4C 或 ARM 作为支持的器件。

如果 XDS110不兼容、可为 TM4C1294使用哪个编程/调试器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以使用 XDS110来调试 TM4C129。 您使用的是 TM4C129 Launchpad 还是定制电路板?

    下面的帖子也可能对您有所帮助。
    e2e.ti.com/.../599985
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="svl123"]如果 XDS110不兼容,可以为 TM4C1294使用哪个编程/调试器?[/quot]

    正如查尔斯所回答的那样。

    其他"受欢迎"选项包括便宜的 TM4C129 Launchpad 上的 ICDI 或更便宜的 TM4C123 launchpad 上的 ICDI (这一个需要一些焊接、我认为不值得花时间)。

    您还可以使用 XDS100或 XDS200 (价格标签越来越高...)

    但这里的 pro 将告诉您转储所有这些内容并使用 JLink!  )

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我有一个 LaunchPad、但我更喜欢使用专用的编程器/调试器、如 XDS110。