This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:勘误表 EMIF #4澄清

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/601355/tms570ls3137-errata-emif-4-clarification

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我们在下面的勘误表中有几个问题

[]“正常”是否指 TRM 17.2.6中描述的正常模式?

[]我找不到 CPU 内存保护单元的细节。 17.2.14.2中仅提供有关严格排序和器件类型的简短说明。 您能给我指出 MPU 的含义以及 MPU 的记录位置吗?

EMIF#4写入配置为“正常”的外部异步存储器会导致额外的 WE

脉冲

严重程度3-中等

预期行为我们的脉冲数应与所需的正确写入次数相匹配

正在写入的数据的大小和 EMIF 的存储器宽度配置。 原因

例如、写入16位宽存储器的32位数据应产生两个写入脉冲。

问题在 EMIF 输出上观察到一个额外的 WE 脉冲。 字节使能信号

(EMIF_nDQM)对于额外的写入脉冲无效。 例如、EMIF_Nwe

对于通过16位接口进行的32位写操作、信号会发出三次。

条件1。 外部异步存储器的 MPU 配置正常。

2.写入外部异步存储器。

含义如果外部存储器或 FPGA 不使用、则可以执行额外的写入

字节使能信号来实际执行写入。 这可能会导致写入的数据不正确

外部存储器。

解决方法外部异步存储器必须配置为"器件"类型或"严格排序"

使用 CPU 的 MPU 键入。

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter、您好!

    [引用 user="Gunter Schmer "]是否"正常"是指 TRM 17.2.6中所述的正常模式?

    是的。

    [引用 user="Gunter Schmer "]我找不到 CPU 内存保护单元的具体细节。 17.2.14.2中仅提供有关严格排序和器件类型的简短说明。 您能给我指出 MPU 的含义以及 MPU 的记录位置吗?[/引述]

    MPU 是 ARM 内核的一部分、因此记录在 Cortex-R4F TRM 中。 Cortex-R4F TRM 可通过以下链接在 ARM 网站的信息中心内找到: