This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持的具有 Simulink 的 Tiva C TM4C123软件包

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602000/supported-package-for-tiva-c-tm4c123-with-simulink

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMMSP-EXP430G2

在 Simulink 环境中、Tiva C TM4C123GH6PM 是否有任何受支持的代码生成包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simulink 是否生成 C 代码?


    Robert

    BTW 我怀疑标签的质量能为您提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以 生成代码、但需要花费大量时间来优化、修改和在电路板上构建代码。  此外、  众所周知、特定平台支持的封装应该提供一些直接接口、例如 PIL 操作和外部模式通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert (et Moi)已请求论坛开发人员添加"多余标签时删除"按钮、这一事实不能得出任何结论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以尝试使用支持 Tiva TM4C123G 和 MSP-EXP430G2 LaunchPad 的 Energia Embedded Coder Target。 这包括 Simulink 库块、但也需要 Embedded Coder 来生成和部署代码。

    当然、您可以始终使用 Embedded Coder 生成 ANSI/ISO C 代码并将其导入到 CCS 项目中-此工作流程适用于几乎所有 TI MCU。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该软件包是否支持与 TM4C123G 的环路处理器接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、不支持处理器在环(PIL)。

    -Brian