This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM46HDK:Hercules 演示套件启动器挂起

Guru**** 2931030 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602471/tmdxrm46hdk-hercules-demo-suit-launcher-hangs

器件型号:TMDXRM46HDK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHHALCOGEN

您好!

获取新的 HDK 并遵循快速入门指南。

CD 安装出现问题后,我安装了以下 Web 版本:

已安装 CCS (7.2)
已安装 Hercules 安全 MCU 开发套件(4.0)

已将 电路板连接到 PC 和 PSU、按下 PORST。

运行 Hercules 安全 MCU 演示 PC 程序。

PC 程序启动并显示 RM46 Detected、安全演示未启动。  选择 Yes (是)加载程序。

板载 LED 短暂闪烁。

PC 程序挂起、卡在"现在对 RM46x_DEMO_SOFTWARE.OUT"上、已长时间保留。

已重试几次。

PC 程序无响应、"Exit"(退出)功能不起作用、角落中的 X 也不起作用。 需要在任务管理器中将其终止。

如何运行安全演示?

还有哪些其他演示/教程可用于健全性检查我的新板?

我使用的是 Windows 10 64位计算机。

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    当您尝试将 OOB 演示与现代 PC 和现代 UniFlash 结合使用时、OOB 演示会中断。

    我遇到了几个问题、并报告他们已解决、不确定状态。

    ( 请您评论 OOB 演示修复的状态吗?)


    第一个问题是、当演示尝试查找 UniFlash 时、它会查找注册表项。   但是最新版本

    UniFlash (我认为任何4.x 或更高版本)都不会创建此注册表项、并且会生成异常

    当演示尝试获取不存在的密钥的值时。

    其次、它会在计算机上的奇怪位置写入临时文件、例如 C:\、并使用新窗口写入其中一些文件

    文件夹受到保护。

    您可以尝试通过 Uniflash 在演示之外对.out 文件进行编程、这样演示就不需要了

    重新刷新... 这对我来说适用于 LaunchPad ...


    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    下载并安装了 Uniflash。

    已在 Hercules 安全演示安装下找到 RM46x 输出文件

    已使用 Uniflash 对其进行刷写、但确实报告了验证错误。

    再次启动 MCU 安全演示、演示成功了。

    BTW 现代 PC 上的高密度显示会导致 HALcogen 出现问题、需要将比例从150%降至100%。 使屏幕更难读取、但布局 HALcogen 是正确的。

    Dan