This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:是否有适用于 Hercules 的多个闪存工具?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595796/rm48l950-any-multiple-flash-tool-for-hercules

器件型号:RM48L950
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

客户将使用大规模生产的 Hercules。

由于该单元多达数千个,因此他们正在寻求一种解决方案,以便在其生产线上一次对多个 Hercules 器件进行编程。

例如:一次对4个 Hercules 闪存进行编程

Hercules 端引导加载程序已实现。

Hercules 是否有解决方案或第三方/合作伙伴提供多闪存工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    过去、我们曾与多家制造目标编程供应商合作。 其中一些包括 DataIO 和 BPMicro 等。 我不知道这些解决方案是否支持并行编程。 Uniflash 是另一种可能的解决方案、但虽然它可以处理多个目标、但一次只能对一个器件进行编程。

    我建议、如果他们开发了引导加载程序、他们可以修改引导加载程序、以便将 ID 或地址字段添加到通信方案/协议中。 如果他们添加地址、他们理论上可以使用他们的引导加载程序、但这仍然需要使用 JTAG 编程器对初始引导代码进行编程。

    如果这些建议都不有帮助、请告诉我、我可以做更多的研究、看看我是否可以找到更多一些已提交 Hercules 编程解决方案的公司的名称。