This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:需要紧急帮助-开发的库文件/驱动程序代码 tmdsrm48hdk

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595788/tmdsrm48hdk-urgent-help--library-files-drivers-code-of-developement-tmdsrm48hdk-is-required

器件型号:TMDSRM48HDK
主题中讨论的其他器件:RM48L952HALCOGEN

我们使用的是 RM48L952控制器、并且遇到了驱动程序/库代码问题。

我已经从 TI 网站下载了 lib/驱动程序、但所有这些都是空的。

我们已经在使用 Halcogen 为外设生成驱动程序、但在某些驱动程序中、代码 控制器在循环时挂起。

TI 能否提供可能在实验室中生成的库代码、用于控制器的内部测试。

这些可以帮助我们正确地更正和编写驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、

    只要驱动程序代码中存在 while (1);循环、就需要添加应用程序特定的代码。 这些情况与故障处理有关、应由您根据具体应用需求确定。 在您的开发模式下、如果您在开发过程中触发其中一个陷阱、则很可能遇到已识别故障的问题。 这将需要在您的一侧进行一些调试、以确定发生原因并纠正它是否是错误编程或使用的结果。 如果是真正的故障、我们可以解决这一问题、因为这可能意味着硬件出现故障(这种情况很少见)。

    为了确定这种情况、您可以发布特定的案例和代码片段。 请在这些情况中的任何一个中包含 ESM 状态寄存器内容、以便我们能够分析检测到的错误。

    对于此语句:

    [报价用户="Nancy Wang "]我们使用 的是 RM48L952 控制器、并且遇到了驱动程序/库代码问题。

    您正在尝试下载哪些驱动程序/库? SafeTI 诊断库? F021闪存 API 库?

    TI 不提供单个外设驱动程序。 这是 HalCoGen 工具的用途、但请注意、它是基本驱动程序、需要根据您的特定需求和应用级要求进行定制。