This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:半双工 SPI 的驱动程序示例?

Guru**** 2590530 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/595294/rm44l520-driver-example-for-half-duplex-spi

器件型号:RM44L520
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、对于如何在半双工模式下操作 Hercules SPI 外设、是否有任何代码示例?

此外:

在 TRM (文档 spnu608、第25.2.17章)中、有一节介绍了半双工模式。
我不理解有一句话:

****
但这将要求 SOMI 和 SIMO 线在芯片中绑定以支持
仅 TX 或仅 RX 功能。
****

"粘合剂"是什么意思? 这是否意味着两个引脚仍必须物理连接到 MCU 外部的某个器件? 如果是、是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audun、

    我不知道存在任何示例、它看起来好像半双工选项未包含在 halcogen 中。

    [引用 user="Audun Knudsroad">但这将要求 SOMI 和 SIMO 线都在芯片中绑定以提供支持
    仅 TX 或仅 RX 功能。[/QUERP]

    当我们讨论一个特性被"接合"时、这意味着这个特性被引入到一个引脚上(也就是说、硅片上的焊盘与引线框之间有一个接合线、此引线框本质上是引脚。)  请注意、这是符合要求的、就好像 只 支持 TX 和只支持 RX 特性一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。