This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:以太网 MAC 配置

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594694/tm4c1294ncpdt-ethernet-mac-configuration

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我 在 TM4C1294NCDPT 上有数据记录器 我尝试注册用户寄存器0和1我遇到以下错误,我阅读了一些 TI 论坛的答案我尝试解锁器件,它已擦除内部的整个闪存。即使我也无法加载闪烁编程。

为原型板配置 Mac 的步骤。

现在、我也丢失了内部闪存

 我的 TM4C1294NCDPT 数据记录器 我尝试注册用户寄存器0和1我遇到以下错误,我阅读了一些 TI 论坛的答案,我尝试解锁器件,它已擦除内部的整个闪存。即使我也无法加载闪烁编程。

为原型板配置 Mac 的步骤。

现在、我也丢失了内部闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、您的帖子已错过几天。

    我不清楚您的问题。 您是否说您完成了解锁序列。 由于解锁序列、您丢失了 MAC 地址、并询问如何重新编程 MAC 地址?

    您可以选择 MAC 地址模式并提供 MAC 地址。 如果您使用的是 LaunchPad、则 LP 板背面有一个贴纸、上面显示了 MAC 地址。 您只需再次对该 MAC 地址进行编程即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我配置了问题已解决的 Mac 地址。

    现在、我正在使用电路板上运行的 TI RTOS 2 UART 示例、当我使用缓冲区时、它的工作正常当我使用 DMA 时、当我无法获得正确的输出时、意味着与控制台的间距问题也意味着输入不占用。

    我在使用 SDCARD fatfs 驱动程序时遇到的另一个问题、例如在 CLK、DAT0、DAT1中。 仅配置了、但在我的硬件中、CLK、CS、DAT0、DAT1、DAT2、DAT3引脚具有4引脚模式的任何示例